This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在 CCS7中为 OMAP5912选择哪个目标

Guru**** 2535450 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/693212/ccs-which-target-to-choose-in-ccs7-for-omap5912

Thread 中讨论的其他器件:OMAP5912

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

以下链接对 OMAP5912 http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/605510/2228660#2228660有问题

我有相同的问题、我使用 XDS510 USB 仿真器、并且具有 n0t Win7驱动程序、我使用 win10或 Ubuntu 解决了该问题、

当时、如上述链接中所述、存在 CCS 版本问题、同时我尝试了所有 C55 (包含55) DSP 选项、但无法解决、

我还尝试了 XDS100 V2.0仿真器、它不起作用、

我知道、我需要 OMAP5912目标配置文件、您能否构建并共享它?

CCSv8不支持 XDS510 USB 仿真器、如何解决?

非常感谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Emrah"]我知道,我需要 OMAP5912目标配置文件,您能否构建并共享它?

    不幸的是、不是 我们不再支持该器件。  

    吸引我注意的一些其他详细信息来自您的帖子:

    [报价用户="Emrah"]我使用 XDS510 USB 仿真器,并且具有 n0t Win7驱动程序,[/quot]

    如果您有 Spectrum Digital 或 Blackhawk XDS510USB、则 Windows 7/8/10完全支持它们、前提是您在安装 CCS 时选择 Spectrum Digital 支持。 另一方面、Ubuntu 从版本6.2.0开始不再支持此调试探针( 此处提供详细信息)。  

    [引用 user="Emrah"]此外,我还尝试了 XDS100 V2.0仿真器,它不起作用,[/quot]

    XDS100v2支持 OMAP5912 (C55x 和 ARM926)的两个内核、但器件本身不受支持。 这可能解释了您无法使用此调试探针进行连接的原因。  

    [引用 user="Emrah"]如果 CCSv8不支持 XDS510 USB 仿真器,我该如何解决?[/quot]

    CCSv8在 Windows 中完全支持此仿真器、但在 Ubuntu 中不支持此仿真器(正如我在上面提到的)。  

    此致、

    拉斐尔