This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 (仿真包7.0.188.0)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/692977/ccs-cc1310-error-connecting-to-the-target-error--241-0x0-a-router-subpath-could-not-be-accessed-a-security-error-has-probably-occurred-make-sure-your-device-is-unlocked-emulation-package-7-0-188-0

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我无法再刷写我的目标。 我之前已经遇到过这样的消息、但通过使用在线 Uniflash 工具执行批量擦除、我可以恢复 MCU 一段时间。 但我不能找到解决方案。 我的 launchpad 似乎不可恢复:(

此致、

欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论是在线/离线 Uniflash 工具还是 Code Composer Studio、我都有相同的错误!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aurelien、

    您似乎已经尝试了我建议的操作:批量擦除器件。

    由于器件可能会被骗、因此有几个线程在 e2e 上讨论了这一主题。 其中两个如下所示:
    e2e.ti.com/.../606570
    e2e.ti.com/.../634554

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的分享,我将了解这些主题:)