This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:初始化闪存编程时出错、FlashMSP432.dll:找不到指定的模块。

Guru**** 2586365 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/691123/ccs-msp432e401y-error-initializing-flash-programming-flashmsp432-dll-the-specified-module-could-not-be-found

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试调试 SimpleLink MSP432E4 SDK 中的显示示例-在 Code Composer Studio 版本:8.0.0.00016上:v:2.10.00.17

Cortex_M4_0:GEL 输出:
内存映射初始化完成
Cortex_M4_0:初始化闪存编程时出错:无法加载 C:\ti\ccsv8\ccs_base\DebugServer\bin\FlashMSP432.dll:找不到指定的模块。
 
Cortex_M4_0:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的存储器区域。  这些区域实际上不会写入目标。  检查链接器配置和/或存储器映射。
Cortex_M4_0:文件加载程序:验证失败:地址0x00000000处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
Cortex_M4_0:GEL:文件:C:\Users\pchen\workspace_v8\display_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs\Debug\display_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    下面的线程提到了一个非常相似的情形。 尽管他们没有使用 FlashMSP432.dll、而是 FlashCC3200.dll、但问题的根本原因可能是相同的:

    e2e.ti.com/.../687632
    e2e.ti.com/.../619455

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我正在使用 Windows 10、并且我的"C:\ti\ccsv8\ccs_base\DebugServer\bin\"文件夹没有"FlashMSP432.dll"。
    如何安装缺少的 FlashMSP432.dll?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这种情况下、在 CCS 安装过程中有可能未选择 MSP432器件系列。 如果您怀疑是这种情况、请按照下面显示的说明安装新功能。

    processors.wiki.ti.com/.../Updating_CCSv6

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。  我 已安装 CCSv8 dSimpleLinkMSP432E4 SDK - v.2.10.00.17、但没有安装"FlashMSP432.dll"和"MSP432E401Y_FlashProperties"。  我怀疑防病毒软件可能会干扰安装。

    在我从另一台工作正常的计算机复制这两个文件后、它现在可以正常工作。

    "ccsv8/ccs_base/DebugServer/bin/FlashMSP432.dll"和

    "ccsv8/ccs_base/DebugServer/propertyDB/MSP432E401Y_FlashProperties.

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil、

    感谢您在此处分享解决方案。 它肯定会在将来帮助其他人。

    此致、
    拉斐尔