This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:修改 UniFlash python 代码

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/691071/iwr1443boost-modifying-uniflash-python-code

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

是否有人在从 Uniflash 创建可执行文件后尝试修改 UniFlash python 代码?

我想使用 USB UART 电缆的 RTS 引脚来切换 SOP2引脚。  

我创建了可执行 zip 文件、并尝试修改 mmWaveProgFlash.py 中的 Python 代码。

在运行修改后的代码时发生大量崩溃后、我发现我无法更改 python 代码中的行数。

因此、我必须用所需的命令替换代码中的注释。 这不允许我完全实现我想要的目标。

有人对此有任何体验、还是应该在 CCS/Uniflash 论坛中提问?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、库斯、

    我要将其移至 CCS/Uniflash 论坛、周一有人应该会为您提供答案。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只需在一行中放入大量代码、并用分号分隔即可使其正常工作。
    但是、我仍然想知道它的行为为何如此。

    此致、
    库斯