This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-KeyStone:CCS 无法在 Ubuntu 16.4下将2个 K2E EVM 与 XDS200仿真器连接、可在 Windows 7和 Windows 10上工作

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/690754/ccs-ccstudio-keystone-ccs-failed-to-connect-2-k2e-evms-with-xds200-emulator-under-ubuntu-16-4-worked-on-windows-7-and-windows-10

器件型号:CCSTUDIO-KeyStone

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们有一位客户使用 CCS 创建与两个 Keystone K2E EVM 的目标连接。 其设置为:

Ubuntu 16.04 64位操作系统

CCS7.4.0 Linux 版本

TMDXEVM66AK2E

XDS200板载仿真器

 他们单击以下链接:

http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_multi-probe-debug.html

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Target_Configuration_-_Custom_Configurations

因此、对于使用 XDS 200仿真器的两个 K2E EVM、它们分别将端口号定义为"0"和"1"。 它从未为他们效力。 对于任何单独的 EVM、它们都可以进行连接。 因此、这不是硬件问题。

我要求客户对 Windows 10计算机执行相同的步骤、CCS 版本为7.4.0。 它始终有效。 我们还在本地试用了 Windows 7 + CCS 6.1.3、它始终有效。

您能否帮助解决 Ubuntu 计算机上的问题、因为这是他们的主要工作环境?

此致、Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    感谢您的报告。 您似乎已经介绍了将此问题与电路板的内置 XDS200调试探针隔离的方案。

    我将在下周一返回办公室并提交错误报告时再次检查此问题。

    给您带来的不便、我深表歉意、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    我今天提交了错误编号 DBGTRC-3971。 在我下面的签名中、可以在大约半小时内通过链接 SDOWP 验证其状态。

    遗憾的是、此问题没有解决方法。

    给您带来的不便、我深表歉意、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    在开发团队的帮助下、我验证了这不是真正的错误。 在*nix 系统中,不同的调试探针被枚举为/dev/ttyACMn,其中“n”成对显示,用于每个调试探针-第一个是 ttyACM0和 ttyACM1,第二个调试探针是 ttyACM2和 ttyACM3,依此类推。

    在本例中、我可以通过为每个调试探针使用偶数号连接到这里的三个66AK2电路板:0、2和4。

    不同的操作系统以不同的形式枚举,因此 Windows 按常规顺序(0、1、2...)显示帖子

    请尝试一下、看看它是否也适合您。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔