This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5739:在 CCS 中进行调试时、没有可用于"0x4&quot 的源

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/692382/ccs-msp430fr5739-no-source-available-for-0x4-when-debugging-in-ccs

器件型号:MSP430FR5739

工具/软件:Code Composer Studio

我实现了一个非常简单的程序、该程序从 ADC 读取数据并执行一些浮点运算。 但是、当我尝试使用 CCS 的调试器时、会突然出现以下消息: 没有可用于"0x4"的源代码。 对此有任何帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请参阅以下链接中的相关主题:
    software-dl.ti.com/.../sdto_ccs_debug-handbook.html

    在本例中、目标在0x4处停止、并且源代码与加载的调试符号没有相关性

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    但是、当我添加了额外的__delay_cycles (500);或新的浮点变量时、就会开始发生此错误。 我认为它与缺少源代码无关
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    消息 No source available for "0x4" 是由于目标在地址0x4处停止、并且没有与该程序地址关联的源代码。 这是对消息的解释。

    问题是-为什么它在这个地址被暂停? 它是如何实现的? 它看起来不像有效的运行时地址。 您的代码更改可能会影响代码的执行。 这是您需要调试的内容。

    请参阅有关该地址的相关主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/336915/1176015#1176015

    谢谢

    Ki