This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS v8.0中存在 SimpleLink™︎CC2650项目0构建错误

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/691720/ccs-simplelink-cc2650-project-0-build-error-in-ccs-v8-0

Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在   Win 7 PC 上新安装的 CCS v8.0中遇到以下 SimpleLinkTmCC2650项目0 (从云 CCS 导出)的构建错误。

非常感谢您的建议。

Rgds

Jidong

===========================

****项目 ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL 的纯净配置调试构建****

"C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k clean

DEL /F "ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL.hex""configPkg\linker.cmd""configPkg\compiler.opt""ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL.Out"
rmdir /S/Q "configPkg\"
del /F "Application\ProjectZero.obj""iCall\iCall.obj""iCall\ICallCC2650.obj""ICallBLE\ICallBleAPI.obj""ICallBLE\bleUserConfig.obj""Profiles\button_Service.obj""Profiles\Data_Startup_Service.obj""i_Startup.util.udes\ccs.obj "\UCC260.obj "udi_Profiles\bine.obj "uat_util.util.util.util.udes\cl.util.util.udes\cl.obj "udes\ccs.util.util.util.util.util.obj "udes\cl.util.util.util.util.util.udes\cl.util.util.util.util.udes\cl.util.util.util.util.util.util.util.util.obj
DEL /F "Application\ProjectZero.d""iCall\iCall.d""iCall\ICallCC2650.d""ICallBLE\ICallBlefg API.d""ICallBLE\bleUserConfig.d""Profiles\button_Service.d""Profiles\Data_Service.d""CC2650_Startup_Service.d""CC2650""uat_udi_ude""uall_udi_udi_"uature.ude""uatter.ude""ualli_udi_udi_udi_udi_udi_"uatews.udi_"uature.util.ude""uateg"
找不到 C:\scrate\cc2650\download\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\Application\ProjectZero.obj
找不到 C:\scrate\cc2650\download\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\iCall\iCall.obj
找不到 C:\scrate\cc2650\download\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\ICallBLE\ICallBleAPI.obj
找不到 C:\scrate\cc2650\download\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\Profiles\button_Service.obj
找不到 C:\scrate\cc2650\download\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\Startup\CC2650_LAUNCHXL.obj
找不到 C:\scrate\cc2650\download\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\Utils\UART_logs.obj
找不到 C:\scrate\cc2650\download\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\Application\ProjectZero.d
找不到 C:\scrate\cc2650\download\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\iCall\iCall.d
找不到 C:\scrate\cc2650\download\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\ICallBLE\ICallBleAPI.d
找不到 C:\scrate\cc2650\download\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\Profiles\button_Service.d
找不到 C:\scrate\cc2650\download\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\Startup\CC2650_LAUNCHXL.d
找不到 C:\scrate\cc2650\download\ProjectZeroApp_CC2650LAUNCHXL\Debug\Utils\UART_logs.d
已完成清理

****构建完成****
发生构建文件生成错误..
无法构建工程。 引用的项目'ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL'包含构建错误。
构建停止..

========================================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请从 http://ti.com/ble-stack 下载 BLE-STACK-2-2-2 、并下载包含适用于 CC2650的 Project0的 SimpleLink Academy:
    software-dl.ti.com/.../overview.html
    尝试使用 Resource Explorer 经典版本导入 Project0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thx Erik、

    我已下载并安装 CCS 版本:8.0.0.00016 (操作系统:Windows 7、v.6.1、x86/Win32)

    我还   按照您的建议从 http://ti.com/ble-stack 下载了 BLE-STACK-2-2-2。  它安装在默认目录 c:\ti\simplelink 上

    我还下载了 Simplelink Academy,但当我尝试安装它时,抱怨无法找到 BLE SDK 版本2.2.1

    我使用以下默认目录作为安装目录

    C:\ti\simplelink_acade_01_11_00_0000

    请提供您的建议

    Rgds

    Jidong

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ndong、您好!
    啊、没错。 SLA 将在不久的将来更新为支持 BLE-STACK-2-2-2。 现在、您可以在此处获取 BLE-STACK-2-2-1:
    www.ti.com/.../BLE-STACK-ARCHIVE