This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM46L852:同时调试多段 J-Links

Guru**** 2776035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/691953/ccs-rm46l852-multiple-segger-j-links-debugging-at-the-same-time

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:SEGGER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想同时使用2个 J-Links 来调试电路板。 这是可行的吗?

您好!

Kubiks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    库比克斯、

    不直接从 CCS 内部进行、因为 Segger 没有任何唯一标识每个连接探针的设置。

    您也可以将此问题发布到 support_jlink@segger.com 上的 Segger 支持、因为他们可以通过自己的软件执行此操作。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔