This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2253:代码组件工作室 MSP430G2253

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2253, MSP430G2553, MSP430FR4133, MSP-EXP430FR4133, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/686720/ccs-msp430g2253-code-componser-studio-msp430g2253

器件型号:MSP430G2253
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553MSP430FR4133MSP-EXP430FR4133ENERGIA

工具/软件:Code Composer Studio

有人能帮助我吗、我需要组件工作室代码脚本来显示 GPS 纬度和经度数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供有关您的应用和您想要实现的目标的更多详细信息? 当您说"script"时、您是指 MSP430G2253的示例代码吗?
    您想在哪里显示它? 终端? LCD?

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我需要 开发一个允许读取 GPS 模块发送到微控制器 MSP430G2553的数据的系统、并且应该在16x2 LCD 上可视化 GPS 的纬度和经度值。

    这意味着我需要 Code Composer Studio 中的代码、因为我没有成功开发它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您开始使用 MSP430FR4133而不是 MSP430G2553。 MSP430FR4133具有集成的 LCD 控制器、足够的存储器和通信模块、可连接传感器(如 GPS 传感器)。 德州仪器提供 LaunchPad MSP-EXP430FR4133以及软件示例、帮助您快速入门。

    基本而言、您要做的是、
    1.从 GPS 读取数据
    2.计算/处理 GPS 数据
    3. LCD 上的输出结果

    可通过"Energia" Energia.nu/.../轻松进行编程 您可以找到硬件说明和代码示例。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够继续? 您是否需要更多信息?

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否需要进一步的帮助?

    此致、
    Andre