This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:最大 TCK 时钟速度和 XDS560的内部跟踪缓冲器大小

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, TMDSEMUPROTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/689880/am5728-the-maximum-tck-clock-speed-and-the-internal-trace-buffer-size-of-xds560

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: TMDSEMUPROTRACE

您好!

请告诉我 XDS560的最大 TCK 时钟速度和内部跟踪缓冲器大小。
我的客户正在考虑将 XDS560用于 AM5728。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo、

    最大 TCLK 速度很难定义、因为它在很大程度上依赖于硬件设计和使用的调试探针。 作为参考、请查看以下页面、其中我介绍了执行基准测试时的一些不同 TCLK 速度:

    dev.ti.com/.../

    我怀疑您提到的是 XDS560v2 STM、是这样吗? 如果是、请查看以下文档的第2节:
    processors.wiki.ti.com/.../XDS560v2_System_Trace

    如果您正在寻找内核跟踪、则该探针无法使用其外部缓冲器来捕获该数据。 您需要 ProTrace Pod:
    www.ti.com/tool/TMDSEMUPROTRACE

    下面的剪辑介绍了 TI 提供的不同类型的跟踪。
    https://youtu.be/G3noymHTvGI

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael - San、

    感谢你的答复。
    您能告诉我系统跟踪和内核跟踪之间的区别吗?

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo、

    查看我上面提到的视频剪辑;它解释了差异。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael - San、

    感谢你的答复。
    我将查看您提到的视频。

    此致、
    Nomo