This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不再支持 CCS/TMS320F28379D:-symdebug:coff

Guru**** 3006530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/690067/ccs-tms320f28379d--symdebug-coff-no-longer-supported

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!
我使用 CCS8并希望使用-symdebug:coff 功能。  当在 CCS 中打开时、会弹出不再支持它。 为什么不再支持它? 我现在可以使用什么类似功能?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="HS WG-FAE "]为什么不再支持它?

    DWARF 调试格式更好。  只支持一种调试格式(DWARF)而不是两种调试格式(DWARF 和 COFF)更容易。

    [报价用户="HS WG-FAE "]我现在可以使用什么类似功能?[/QUERPLET]

    默认情况下、使用 DWARF 调试。  如果要明确说明编译以进行调试、请使用选项--symdebug:dwarf 或-g 作为缩写。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、
    是否无法使用 COFF 格式? 如今、他们使用转换器工具从 outfile 的 COFF 信息中从变量中提取地址。 现在、他们必须调整该工具、这需要付出一些努力。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="HS WG-FAE ]COFF 格式是否仍无法使用? [/报价]

    只需返回到旧版本的编译器即可。

    [引用 user="HS WG-FAE "]今天,他们使用转换器工具从 COFF 信息中的变量中提取地址

    如果他们只需要可执行.out 文件中变量的地址... 这种方法有几种、它们与目标文件格式和调试信息格式无关。  我建议的第一个方法是使用名称实用程序 nm2000。  C28x 汇编工具手册对此进行了说明。

    谢谢、此致、

    乔治