This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:在新的 Windows 10机器上未检测到 Spectrum Digital XDS560v2 LC 旅行者

Guru**** 2535390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/691063/ccs-ccstudio-spectrum-digital-xds560v2-lc-traveler-not-detected-on-new-windows-10-machine

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

已安装 CCSV8.0.0.0016、且已选择 Spectrum Digital 选项。  以下目录存在: C:\ti\ccsv8\ccs_base\emulation\specdig。  此外,在“Help”(帮助)->“Installation Details”(安装详细信息)->“Installed Software”(已安装软件)下,将列出 Spectrum Digital Emulators v5.2.0.14。  我很确定所有组件都已正确安装。

当我将 XDS560v2连接到计算机时、不会发生任何情况。  第一次插入设备时、您不会看到正常的窗口"安装驱动程序"弹出窗口。  在 Windows 设备管理器中、XDS560v2列在"其他设备"下、但当我检查属性时、它没有加载驱动程序。

我还尝试使用 Spectrum Digital (SD560v2 Cnfg V5)附带的配置实用程序、但也无法"查看"仿真器。

Windows 10计算机来自戴尔、具有 USB3.0和2.0端口。  我两个人都没有运气。

有什么建议?

-院长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dean、

    我们的团队提供了 XDS560v2调试探针(LC、STM 和 STM Traveler)选件、它们在 Windows 10 (所有戴尔机器)下都能正常工作。

    但是、由于此操作系统一直定期更新、您的确切版本号是多少? 您可以通过打开命令提示符并运行"winver"来检查其版本。 我们在1607 (14393.2189)和1709 (16299.431)上一直使用此器件、没有任何干扰。 下周我可以尝试将我的一台机器更新为1803、看看功能是否仍然完好。

    另一个详细信息是,您可以尝试重新安装驱动程序-只需右键单击驱动程序,然后选择“Update Driver Software...(更新驱动程序软件...)”。 -->
    浏览我的计算机以获取驱动程序软件-->并指向以下目录:
    C:\Program Files (x86)\SpectrumDigital\Emulation \Drivers\AMD64

    如果不起作用、我的怀疑会立即落在探头或 USB 电缆的完整性身上。 需要更换或自行维修的应用。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我在 Windows 10-64上使用相同的 CCS 版本(8.0.0)和相同的 SD 驱动程序版本(5.2.0.14)。 我还有一台戴尔计算机。 我的 SD XDS560v2 LC 旅行者似乎工作正常。

    [引用用户="Dean Hofstetter"]

    当我将 XDS560v2连接到计算机时、不会发生任何情况。  第一次插入设备时、您不会看到正常的窗口"安装驱动程序"弹出窗口。  在 Windows 设备管理器中、XDS560v2列在"其他设备"下、但当我检查属性时、它没有加载驱动程序。

    我还尝试使用 Spectrum Digital (SD560v2 Cnfg V5)附带的配置实用程序、但也无法"查看"仿真器。

    [/报价]

    您的探头似乎未正确枚举。 您应该会看到如下内容:

    由于您的问题似乎是主机 PC 和调试探针之间的通信所特有的、因此我建议直接联系 Spectrum Digital 支持以查看他们是否有任何进一步的建议。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运行 Windows 10 1803版。 您强制更新驱动程序软件的建议有效。 Windows 10现在可以正确识别它、我也可以使用 SD560v2CnfgV5实用程序。 感谢你的帮助。

    -院长