This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C129EXL:导入 Energia Sketch (无法使用 EEPROM 库)

Guru**** 2962260 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/690679/ccs-ek-tm4c129exl-importing-energia-sketch-cannot-use-eeprom-library

器件型号:EK-TM4C129EXL
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个使用 Energia EEPROM 库的 Energia sketch。 sketch 在 Energia IDE 上工作良好、但由于我需要调试项目、我希望使用 Code Composer Studio。  

如果我将此 sketch 包含在 Code Composer Studio 中、则无法使用 EEPROM 库。 如果我删除了有关 EEPROM 的所有内容、我可以在 Code Composer Studio 上构建和调试我的 sketch。

这是我得到的错误:

C:/Users/MyUserName/Documents/Energia/libraries/EEPROM/EEPROM.h:25:24:致命错误:AVR。h:无此类文件或目录
#include 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、此错误意味着编译器无法找到文件 AVR/eeprom.h、因为它不知道文件的路径。 您可以尝试在 CCS 工程属性中添加编译器的 Include 路径选项的路径。  

    我没有使用 Energia 的 EEPROM 库来评论是否需要考虑其他详细信息、但我会先向头文件添加路径、看看这是否会让您顺利完成。  如果之后仍有问题、最好也在 Energia 论坛上提问 、因为其他 Energia 用户可能已经尝试过类似的操作、并可能能够提供其他建议。