This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/RM48L952:armacpia 中的 Segfault

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/689541/compiler-rm48l952-segfault-in-armacpia

器件型号:RM48L952

工具/软件:TI C/C++编译器

此文件: https://gist.github.com/daniellandau/bb515809406b527371a7d4ddb7f245e9

内部错误:/home/dlandau/ti/ccsv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.1.LTS/bin/armacpia 遇到段错误
处理函数时(未知或文件范围)文件(未知)行0

只需将文件传递到没有标志的 armcl 就足够了。 我在 Linux 上运行。 该错误源于(csp_packet_t *)->数据访问的行,注释 thoseout 允许编译完成(这不会帮助,因为需要这些行)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我们了解该问题并提交一份简明的测试案例。  我可以重现相同的诊断。  我在 SDOWP 系统中提交了 CodeGen-4812以进行调查。  欢迎您在我的签名中使用下面的 SDOWP 链接进行访问。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 v18.1.0.LTS、可从此处下载、并确认未出现问题。  我仍在调查该问题是否已修复或仅被屏蔽。

    www.ti.com/.../ARM-CGT-17

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、此问题已在 CodeGen-3931的 v18.1.0.LTS 中修复。