This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSDSK6713:CCS 5.5/TMS 320C6713 DSK

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/690394/ccs-tmdsdsk6713-ccs-5-5-tms-320c6713-dsk

器件型号:TMDSDSK6713

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我在 Win 7 32操作系统上将 TMS320C6713 DSK 与 CCSv5.5配合使用。 我面临以下问题:

1.当我将 TMS320C6713 DSK 电路板连接到系统时、它会显示消息" Device software are not successfully installed (设备软件未成功安装)"

2.当我尝试安装从 TI/Support 下载的器件软件时、它将显示消息" Failed:requires Win 98、Window Me、Win XP"。

请就此提供一些解决方案。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要使用 DSK 中内置的 XDS510USB 调试探针、您需要在安装 Code Composer Studio 5.5时选择"Spectrum Digital emulation support"。 这将自动将 Spectrum Digital 驱动程序安装到您的 Windows 操作系统。

    由于您已经安装了 CCSv5.5、因此您可以重新运行安装程序、并按照以下页面第3.1节所示的步骤操作:
    processors.wiki.ti.com/.../Updating_CCSv5

    这样、您就应该能够正确解决设备驱动程序问题。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔