This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:工程未编译-表示未安装 XDCtools

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/690303/ccs-codecomposer-project-not-building---says-that-xdctools-are-not-installed

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用 CCS 6.1.2.00015来构建一个项目(这是最初用于创建项目的版本)、但是我得到了以下错误:

****构建完成****
发生构建文件生成错误..
此项目是使用当前未安装的 XDCtools 版本创建的:3.31.1.33_core。 请安装此版本的 XDCtools、或将工程迁移到支持的版本之一。
构建停止..

我的"ti"文件夹中有 XDCtools 3.31.1.33_core。 我已经尝试卸载并重新安装 CCS 和 XDS 工具。 您是否对下一步尝试的内容有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Clancy Soehren"]我的"ti"文件夹中包含 XDCtools 3.31.1.33_core。[/quot]

    CCS 是否正确发现了此 XDCtools 版本? 如果您转至 Window -> Preferences -> Code Composer Studio -> Products 菜单,您是否会在“Installed products”下看到此版本的 XDCtools? 如果不是、请单击重新发现。 如果产品位于默认的 c:\ti 目录中,则应在对话框中查找并列出该产品。 选择特定版本的产品(或全选)、然后单击安装。 重启 CCS 后、应安装产品。

    如果上述步骤无法解决问题、请在执行这些步骤时附上各个对话框的屏幕截图吗?