This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2806:突出显示颜色搜索-结果设置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/688860/ccs-tms320f2806-highlight-color-search---results-setting

器件型号:TMS320F2806

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

按照以下指南中的说明进行操作后、搜索结果为

仍然突出显示、无法正确查看、如下图所示。

如何解决此问题?

谢谢、

Amitai

e2e.ti.com/.../2134546

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amitai、

    它在源代码编辑器中看起来是一样的吗?  即、是否只是搜索结果窗口没有选择格式?

    我可以在此处的编辑器中控制出现的颜色:

    但是、搜索窗口不使用这些设置。  看起来它使用的是这个:

    第一次更改时、我必须重新启动 CCS 才能获取更改、但之后我可以动态更改、只需点击"Apply"即可。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、

    我已按照您的说明再次尝试。

    在选择所需的颜色后、我应用了更改、关闭软件并添加了 Clean while

    重新启动软件、颜色仍然保持不变、这无法查看文本-请参阅下图。

    此致、

    Amitai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在另一个工作区中重试。  在这里、我更改了颜色并选择了"应用"、然后更改了颜色。

    您运行的是哪个版本的 CCS?  我运行的是8.0。  我可以尝试在您使用的任何版本中复制。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请从"常规"->"编辑器"->"文本编辑器"->"注释"中尝试:"C/C++出现"和"C/C++写入出现"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于通过"文件搜索"进行搜索、这可以正常工作、但不能通过 C/C++搜索"进行搜索
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是 Eclipse CDT 封装中的错误。  我进行了搜索并找到了权变措施。

    基本上、您可以通过首选项文件控制设置、然后将该文件导入到您的首选项中。  附加文件作为首选项集、您可以根据需要调整颜色。

    e2e.ti.com/.../searchbackground.epf

    转至 File -> Import

    展开常规并选择首选项。

    指向此文件并从其导入首选项。  

    结果应立即适用。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这确实适用于 C++搜索。

    注意:我还必须在提供的 searchbackground.EPF 中添加"writeaccess_Highbacks"、以获取这些引用的正确颜色。 之前(不带"writeaccess_亮点"):

    之后(添加了/instance/org.eclipse.ui.workbench/org.eclipse.cdt.ui.ColoredLabels.writeaccess_highlight=0、0、255):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 感谢您发布有关写访问高亮显示的额外信息。

    John