This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:CCS/MSP432E401Y

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3120, MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/690075/ccs-msp432e401y-ccs-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他部件:CC3200CC3120MSP-EXP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已安装 CCSv7。  我将其用于 CC3200和 CC3220产品、如 CC3200MODLAUNCHXL 和 CC3220MODASF。

但是,我得到了产品包“SIMPLELINK-ETHERNET-WIFI”(SimpleLinkTmMSP432E4以太网 LaunchPadTm套件+ CC3120 Wi-Fi BoosterPackTm)

模块捆绑包)。  我为 MSP432E401Y 安装了 SDK。   

然后、我想在这个电路板上尝试示例项目"gpiointerrupt_MSP432E401Y_FreeRTOS"。

为此、我首先卸载了 CCS。

然后再次安装、并注意除了 CC32xx 之外、还包括 MSP432相关处理器支持。

然后、我启动了 CCS、并在"Help"选项卡下执行了"检查更新"。

遇到以下错误:

安装项目时出错
会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install、操作数=null ->[R]com.ti.cgt.c6000.8.1.win32_root 8.1.6、action=org.eclipse.equinox.internal.p2.touchpoint.natives.actions.ChmodAction)。
操作 chmod 失败-文件 c:\ti\ccsv7\eclipse\downloads\ccs_update_5.5.0.00092.exe 不存在

然后、我提到了先前的类似查询

"Microsoft <a href="">">e2e.ti.com/.../636710""> scoalde_composer_studio/f/81/t/636710"

如果我按照上述 E2E 查询链接中给出的解决方案清除缓存、则会出现另一个问题。

问题是 MSP432E401Y 工程"gpiointerrupt_MSP_EXP432E401Y_FreeRTOS_CCS"的导入失败。  错误为:

导入项目时遇到可能需要您注意的问题。

原因:

请参阅下面的详细信息。
错误:器件为"空"或当前 CCS 无法识别。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。
错误:器件为"空"或当前 CCS 无法识别。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。

我已经尝试过很多次了,但没有结果。

请建议一种能够将 CCS 用于 MSP-EXP432E401Y 上的项目的方法。  此外、CCS 应该仍然可用于基于 CC32xx 的项目。

--

此致、

Neeraj Sallh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用用户="Neeraj Sallh"]

    问题是 MSP432E401Y 工程"gpiointerrupt_MSP_EXP432E401Y_FreeRTOS_CCS"的导入失败。  错误为:

    导入项目时遇到可能需要您注意的问题。

    原因:

    请参阅下面的详细信息。
    错误:器件为"空"或当前 CCS 无法识别。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。
    错误:器件为"空"或当前 CCS 无法识别。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的器件支持。

    [/报价]

    E401是一款相当新的器件、听起来您的 CCSv7版本不支持它。 我建议更新您的 CCS 版本。 CCSv8.0是最新版本。 请确保您将 CCSV8.0安装在干净的空目录中。

    谢谢

    Ki