工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 工程师:
我有一个客户请求、您可以在下面找到详细信息。 您能否为客户提供答案?
谢谢你。
客户的详细信息;
"对于我们的开发、我们经常使用 C2000系列的 DSP、当前为 TMS320F2837xD、并使用编译器 TI v15.12.3.LTS 进行编译。 我们想提及新的编译器版本、例如 v16.9.3.LTS。 在开发过程中、我们使用了一个自定义调试工具、该工具依赖于 COFF 类型的 outfiles、它最终会随较新的编译器版本而过期。 因此、我们需要重新构建用于 DWARF 的工具、或构建从 DWARF 到 COFF 的解析器。 编译器支持 DWARF 2至4。 DWARF 正在不断开发、因此可以预见、每2-5年会添加一个新版本。
现在我的问题是:您计划将来支持 DWARF 格式2-4还是遵循最新格式? 我们不希望每隔几年重新创建 outfile 和 tool 之间的界面、因此我们希望在计划中纳入 TI 的开发方向。"
此致、