This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:将 PC-Lint 与 CCSv8x 配合使用

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/713583/ccs-tms320f28069-using-pc-lint-with-ccsv8x

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我想与大家分享这一点、因为我看到很多线程都声称没有办法这样做-但是我有   Gimpel Software 的 PC-Lint 与 CCSv8.x 一起工作

尽管这不是最佳设置、但它仍然有效、我发现它很有用、我将在此分享该过程。  Gimpel 在本页上发布了类似的过程:    但由于 CCS 在此设置中略有不同、因此存在一些细微的问题。

此说明将帮助您使 PC-Lint 在 CCS 下运行。   
这种解释不会涉及 PC-Lint 提供的选项的核心内容。  我有一个用于 PC-Lint 的标准 TI lint 文件-我将在后续消息中附上该文件的模板。  每个人都有不同的东西
应用和不同的需求和要求、因此选择每个选项不在本说明的范围内。  也许 TI 能够添加到 ti_std.lnt、或者通过考虑编译器宏、开关等的选项、使其适用于一些更受欢迎的处理器

首先、通过检查以下内容确保启用了外部工具-如图所示:

这位于 Windows->Preferences 下。

下一步-右键单击项目并显示项目属性并显示构建器菜单选项:

请注意、我已经添加了 PC-Lint、但这是窗口的样子-选择 New、Add PC-Lint、然后转至编辑屏幕:

如上图所示的设置是显而易见的-我建议将 PC-Lint 的路径放在您的系统路径中-在这里、我在"E"驱动器上安装了 PC-Lint、并且在以下位置:

E:\lint\lint-nt.exe

工作目录设置为文件(或者文件或项目)的工作区、我希望 PC-Lint 在其中执行静态分析。

参数:

第一个是 ti_std.lnt 文件、然后是文件(或可能需要检查的文件)、最后是输出选项-这是我仍在处理的部分。

第一次运行时、我有将近6MB 的输出、它会淹没控制台输出窗口、因此找到一种将所有输出发送到文件的方法是正确的主意、然后可以使用编辑器窗口对其进行浏览。

这里有很多配置选项、以上只是一个示例、可让您朝着正确的方向前进、并作为良好的起点。

注意事项:

1)-当前向 CCS 添加外部工具(我已经找到)的唯一方法是添加构建器选项-这意味着每次运行构建时都会运行 PC-Lint、但我认为这是一件好事。  在构建选项下、您可以将其更改为仅在清理或自动编译后运行 PC-Lint、这有一些选择。

2)-我需要查看输出的选择-控制台窗口只保存如此多的文本、我不确定是否可以增加文本、但最好的方法是将所有输出都导出到文件-我尝试显示、 但这还不是很好、可能这是用户需要弄清楚的一个练习;但我可能很快会发布更好的输出方式。

希望这对希望将 PC-Lint 包含在 CCS 中的某些人有所帮助。

此致、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我已经按照 OP 中的讨论为 PC-Lint 附加了一个 lint 示例文件。

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_std_5F00_lint_5F00_file_5F00_template_5F00_lnt.txt

    此致、
    约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John! 非常感谢您与社区分享您的调查结果!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki、

    当然、NP -这是我本来打算早点做的事情;也许 TI 可以修改 CCS、这样就可以从 Run 菜单或其他合适的地方点击。

    此外、对于控制台窗口、有一个不限制输出尺寸的设置、 这似乎可以正常工作-但我已经切断了 Lint 输出-我不确定它如何处理我的原始设置、在该设置中、我在仅对一个文件进行线性处理后几乎要6 MB 的输出。

    此致、
    约翰·W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    此帖子是否"粘"?  我认为其他人将会受益、这似乎是一个经常被问及的问题。

    谢谢、
    约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    对于那些可能正在运行 PC-LinT+的人-设置与下图中所示类似:

    PC-Lint 文件设置在 PC-Lint 和 PC-LinT+之间是不同的、我可以稍后发布一个 PC-LinT+的示例.lnt 文件。

    此致、

    约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki、

    我是不是通过某种方式去做粘性销的?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    粘滞属性必须已过期。 我可以重新粘附它