This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6713B:从 CCS4迁移->CCS7.x

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/689167/ccs-tms320c6713b-migration-from-ccs4----ccs7-x

器件型号:TMS320C6713B

工具/软件:Code Composer Studio

我们开设了 DSP 本科课程、以 C6713为核心。 我们的 IT 部门正在将所有 PC 升级到 Win 10/CCS 7 (当前为 Win 7/CCS4)。 我们使用的板(TMS320C6713)是否仍能与更现代的设置配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    CCSv7和 CCSv8仍然支持 C6713B。 您可能希望安装较旧版本的编译器。 我相信我们正在捆绑 C6000 8.2编译器。 您始终可以安装7.4编译器、CCS 将允许您使用该编译器。

    请注意、内置于 C6713探针上的调试探针非常旧。 当我们将 CCS 迁移到 Windows 上的原生64位应用程序时、将不再支持它。 这可能会在2019年推出 CCSv9。 您仍然可以使用该板、但需要使用外部调试探针。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将为您介绍一下