This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2H14:重建 FlashWriter

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/689151/ccs-66ak2h14-rebuilding-the-flashwriter

器件型号:66AK2H14

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用66AK2H14和 ccsv7。

我正在尝试重建闪存写入器[C:\ti\pdk_k2hk _4_0_7\packages/ti\boot\sbl\tools\flashWriter]、但我遇到以下错误。


C:\ti_new\pdk_K2~1\packages/ti\boot\sbl>gmake SPI_flashwriter Board=evmK2H SOC=K2H
gmake[1]:进入目录`C:/ti_new/pdk_K2~1/packages/ti/boot/sbl'
编译/ti_new/pdk_k2~1/packages/ti/boot/sbl/tools/flashWriter/spi/src/sbl_spi_writer.c ...
错误:选项--include_path 缺少其参数"dir"
gmaked[1]:***[/ti_new/pdk_K2~1/packages/ti/boot/sbl/tools/flashWriter/spi/bin/evmK2H/obj/sbl_spi_writer.obj]错误1.
gmake[1]:离开目录`C:/ti_new/pdk_K2~1/packages/ti/boot/sbl'
gmake:***[SPI_flashwriter]错误2.

C:\ti_new\pdk_K2~1\packages/ti\boot\sbl>

请帮助我解决这些错误。

谢谢、

Mahima Shanbag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误:选项--include_path 缺少其参数"dir"

    这通常意味着包含路径列表中指定的宏没有值。  将会有宏设置为 SDK 安装位置...

    如果您进入项目的属性、您可以查看 include 路径设置。  如果你把鼠标放在小的上面... 在每个路径旁边、它应解析为一个位置。  如果没有、则未定义该宏。

    宏是${name}部分。

    此致、

    John