This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0714:CCS/TMS570LS0714

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/709540/ccs-tms570ls0714-ccs-tms570ls0714

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我们使用 CCS 来调试控制器 TMS570LS714。

但在 CCS 中、没有名为 TMS570LS0714的电路板或器件。

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是哪个版本的 CCS? 我提出问题的原因是、多个 Hercules 器件具有通用选项、但 TMS570LS0714不是其中之一-我可以在 CCS 的目标配置列表中找到完全相同的器件、因为7.0.0。

    此外、请确保在安装 CCS 时选择了 Hercules 器件支持。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经安装了 CCS 7.0.0来选择器件 TMS570LS0714、即使在创建 CCS 项目后、也无法将其闪存到控制器中。 示例:我已经为控制器 TMS570LS0714创建了具有 main.c 文件的示例 CCS 项目。 成功创建目标后、无法使用控制器进行闪存/调试。 请告诉我针对相同解决方案的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要有关您如何创建项目(例如、从头开始新建项目或基于 HALCoGen 的示例项目等)的更多详细信息、以及您在刷写器件时看到的具体错误。 如果您需要有关开始使用此器件的最佳方法的一般建议、我建议您在 Hercules 器件论坛中创建新帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aartis:

    感谢您的回答。

    我已经为 CCSv7创建了示例项目来调试硬件 TMS570LS0714控制器。

    我已附加相同的项目供您参考。 当我尝试将项目刷写到控制器中时、出现错误"No Source available (无可用源代码)"。

    请告诉我同样的解决方案。

     

    此致、

    Rajkumar Pandi.e2e.ti.com/.../4442.Sample.zipe2e.ti.com/.../Sample.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajkumar、

    "没有可用源代码"消息本身不是问题、因为它高度依赖于您正在使用的调试配置。
    processors.wiki.ti.com/.../Debug_Handbook_for_CCS

    虽然我能够正确地构建您的示例项目、并且看不到有任何问题、但我没有相同的器件来运行它。

    在这种情况下、我想知道看门狗计时器或其他与硬件相关的详细信息是否存在问题、这些问题可能会意外复位或导致器件配置错误、因此代码位于偏僻的位置。

    在这种情况下、我强烈建议您按照下面的参考文献中显示的指令创建一个 HalCoGen 项目并重试。

    processors.wiki.ti.com/.../Creating_new_CCS_v5_Project_with_HALCoGen

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔