This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:能否在 CC2650 Launchpad 上运行 TI-RTOS 技术讲座中的闪烁 LED 示例?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC3200, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/688384/ccs-launchxl-cc2650-can-i-run-blink-led-example-from-the-ti-rtos-workshop-on-cc2650-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC3200SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我正在尝试在 CC2650 Launchpad 上运行一些示例项目。 我一直在关注 TI_RTOS 教程/技术讲座:  

涉及以下架构- C28x、C6000、MSP430 nad TM4C。 我可以将 Blbing_TM4C.out 文件加载到 CC2650 Launchpad 上吗?

最棒的

AM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不容易。 幕后有许多硬件配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Azim Malik Abdul Aziz "]我能否在 CC2650 Launchpad 上加载 Blbing_TM4C.out 文件??[/quot]

    研讨会页面确实显示了以下内容、因此我希望它能够正常工作、但我个人没有亲自尝试过。

    对于 CC3200、CC26xx/CC13xx 器件、用户可以在 Cortex M4平台(Tiva-C)上运行他们的实验-同样、由于几乎所有的材料/实验都集中在 TI-RTOS 上、而不是架构上、因此研讨会涵盖的所有内容都完全适用于这些器件。

    我知道您可能希望学习本教程、但也可以尝试使用适用于 CC13xx/CC26xx 的 TI-RTOS 附带的其他几个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试从 ti_rtos 为 cc13xx/cc26xx 构建"hello";我无法构建它(锤子图标褪色)。 它是否与示例位于不同工作区中相关、或者与当前工作区无关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何导入"hello"示例的? 我使用 Resource Explorer Classic 将其导入到 CCSv8中、但它构建得很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aarti、
    我刚才也做了同样的事情。 我收到以下错误。


    ****项目 hello_CC2650_LAUNCHXL_TI_CC2650F128的配置调试构建****

    "C:\\ti\\ccsv8\\utils\\bin\\gmake"-k -j 4 all -O

    编译文件:"../hello.cfg"
    调用:XDCtools
    "c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/xs "--xdcpath="C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/bios_6_46_01_38/packages;C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/uia_2_00_06_52/packages /ti/workspace_peeva/hello_CC2650_LAUNCHXL_TI_CC2650F128 /ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.1.LTS/include;" xdc.tools.configuro configPkg -t ti.targets.arm.elf.M3 -p ti.platforms.simplelink:CC2650F128 /ti/workspace_peeva/hello_CC2650_LAUNCHXL_TI_CC2650F128 -r release -c "C:/ti/ccsv8/tools/compiler/ti-cgt-arm_18.1.1.LTS /ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/cc26xxware_2_24_02_17393 "-compileOptions "-mv7M3-code_state=16 -cn/simplab=-cn-display-cn-from-cn=cn_subsection-cn=cn-cn-cn-cn/simplabout-cn"-guest-guest-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn=bi-display-cn-cn-cn-cn=bides=bi-from-cn-cn-cn-cn-cn-ines=bi-from-cn-cn-cn-subsection-display-cn-ines=-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-guest-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn-cn
    正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
    正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
    从 package/cfg/hello_pem3.cfg 配置 hello.xem3 ...
    正在生成自定义 ROM 库 makefile ...
    正在开始构建库源...
    制作 C:/ti/workspace_peeva/hello_CC2650_LAUNCHXL_TI_CC2650F128/src/sysbios/rom_sysbios.aem3 ...
    gmake[1]:输入目录`C:/ti/workspace_peeva/hello_CC2650_LAUNCHXL_TI_CC2650F128/src/sysbios
    clem3 C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/bios_6_46_01_38/packages/ti/sysbios/BIOS.c……
    gmake[1]:离开目录`C:/ti/workspace_peeva/hello_CC2650_LAUNCHXL_TI_CC2650F128/src/sysbios
    库构建失败。
    subdir_rules.mk:33:目标'Build-705771103-InProc '的配方失败
    0 [Main] sh 12920 SYNC_ITH_CHild:子级7316 (0x1C8)在状态代码0xC0000142初始化之前死亡
    38 [Main] sh 12920 SYNC_ITH_Kild:***子状态等待 longjmp
    C:/Users/azim/AppData/Local/Temp/make7652-1.sh:fork:资源暂时不可用
    gmake.1]:***[ROM_SysBIOS.obj]错误128
    gmake:***[C:/ti/workspace_peeva/hello_CC2650_LAUNCHXL_TI_CC2650F128/src/sysbios/rom_sysbios.aem3 ]错误2.
    错误:xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:

    JS:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
    gmake.exe:***[package/cfg/hello_pem3.xdl]错误1
    gmake.exe:***删除文件`package/cfg/hello_pem3.xdl'
    gmake.exe:***[package/cfg/hello_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/hello_pem3.h'
    gmake.exe:***[package/cfg/hello_pem3.xdl]删除文件`package/cfg/hello_pem3.c'
    JS:"c:/ti/xdctools_3_32_00_06_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第51行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
    gmaking[1]:***[Build-705771103-InProC]错误1.
    gmake:***没有使目标'build-705771103'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-705771103'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:***没有使目标'build-705771103'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

    ****构建完成****



    我的 PC 上安装了 WinAVR 和 Atmel Studio。 您认为它们可能会导致与 RTOS 的任何冲突吗?

    最棒的
    阿齐姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Azim Malik Abdul Aziz ]]我的 PC 上安装了 WinAVR 和 Atmel Studio。 您是否认为它们可能会导致与 RTOS 的任何冲突?

    是的、这可能会导致冲突。 请参阅 此链接中的第一个诊断、 其中也提供了建议的解决方法。