This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:在 CCS/MSP430FR6989中打印值

Guru**** 2986400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/688018/ccs-msp430fr6989-printing-value-in-ccs-msp430fr6989

器件型号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我对在 CCS 8.0中打印有疑问。

我们可以在 Code Composer Studio 的串行监视器上打印任何值吗? 如果可能、如何操作?

希望您能帮我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Berkay、

    请检查 本文是否 解答了您的问题。 它是为较旧版本的 CCS 编写的、但仍应应用于最新版本。  

    如果您在寻找更多特定于 UART 的代码并将其打印到 UART、MSP430器件论坛将是发布该问题的更好场所。