This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6416:ROV 错误

Guru**** 2527510 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/713495/ccs-tms320c6416-rov-error

器件型号:TMS320C6416
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

获取 ROV 失败。 按照说明操作、但无法消除错误。

如何 消除此误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将向 TI-RTOS 专家介绍此主题。 同时、请提供更多详细信息、例如您使用的确切 CCS 和 SYS/BIOS 版本、您遵循的指令以及收到的确切错误消息。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCStudio v7.2.0.00013

    DSPBIOS 5.42.1.09

    TI 编译器6.0.8

    随附的是带有 ROV 说明的屏幕截图

    e2e.ti.com/.../rov.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Krishna、

    应用程序看起来不像使用 DSP/BIOS。 我看到的是项目名称中的一个小"CCS"、而不是一个小"RTSC"。 ROV 仅适用于基于 DSP/BIOS (或 SYS/BIOS)的应用。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件是一个屏幕截图、清楚地显示选择了 DSPBIOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Krishna、

    是否可以添加附件:)

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6685.rov.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是因为您单击了这些、并不意味着它们正在被使用。 您需要哪种 RTOS? DSP/BIOS 或 SYS/BIOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DSP/BIOS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 从一个简单的 DSP/BIOS 示例开始可能是最简单的(构建它并确认它可以正常工作、ROV 也可以)。 然后将应用程序代码添加到示例中。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krishna、

    我可以将其标记为已解决吗?

    Todd

    [8/8更新:标记 TI 认为已解决、因为原始海报没有回复。]