This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-Sitara:启动时出现 CCS 错误

Guru**** 2532910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/711243/ccs-ccstudio-sitara-ccs-errors-at-startup

器件型号:CCSTUDIO-Sitara

工具/软件:Code Composer Studio

当我尝试使用 eclipse -noSplash 从命令行运行 CSS 时、我会遇到类似的问题

是否存在任何可以解决的已知问题?  

此外、我从 Docker 容器运行它、并具有 CCS v7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克劳德

    http://processors.wiki.ti.com 对我来说工作正常。 可能是特定页面存在问题。 您能否向我发送您尝试访问的链接?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解您的评论。  

    我讨论的是 CCS 问题、而不是网页问题。  


    如果您不理解我的问题、请告诉我哪些不清楚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Claude
    我认为这是一个混合体。 对于您的问题、您能否提供更多详细信息? 具体来说是哪个 CCSV7版本以及您正在运行的主机操作系统。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我回答了错误的主题。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki