This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:如何在 Code Composer 中配置和激活内核和器件仿真器、以便在未连接目标的情况下运行代码

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/687590/ccs-tms320f2812-how-do-i-configure-and-activate-core-and-device-simulator-in-code-composer-so-i-can-run-code-with-no-target-connected

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

我正在为 TMS320F2812开发代码项目、但还没有真正的目标。  我刚才下载了旧版本 并安装了 CCS v5.5、因为我听说 TI 在版本5之后停止支持仿真器。 它是 CCS 的免费版本。 如何为内核和器件仿真配置和激活?  我 似乎没有用于配置到 任何特定目标的菜单或实用程序。  当我使用调试 配置选项进行编译时 、我会收到编译错误消息"Error initiating emulator (Spectrum Digital XDS510USB Emulator)"。  我没有 购买 JTAG 仿真器。 我需要安装他们的任何特殊软件组件还是需要下载实用程序?          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    对于连接类型、您需要将"TI Simulator"指定为连接类型。 请注意、只有一个 C2000仿真器可用、即 F283x CPU 仿真器。

    谢谢

    Ki