This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320DM642:C6000代码生成工具6.1.18版

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/687431/compiler-tms320dm642-c6000-code-generation-tool-version-6-1-18

器件型号:TMS320DM642

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我在 CCS 版本4中使用 DM642。我想使用 Matlab 和 CCS 来进行此套件。因此、我需要使用 Code Generation Tool 版本6.1.18来继续。 网站 http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download.htm 没有 C6000代码生成工具版本6.1.18。

是否有人可以为我提供上述工具或 6.1.10至6.1.18之间的任何版本的链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Abhishek Dutta"]是否有人可以为我提供上述工具或 6.1.10至6.1.18之间的任何版本的链接?

    该版本的编译器不再可供公共下载。  我将单独与您联系。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    但我需要6.1.10至6.1.18之间的 C6000 CGT 版本。
    C6000 CGT 6.1.23版是否起作用?
    因为 Matlab 要求 CGT 版本介于6.1.10到6.1.18之间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Abhishek Dutta"] C6000 CGT 6.1.23版是否起作用?[/quot]

    是的。  因为6.1.18和6.1.23版本之间的唯一区别是错误修复。  所有接口都是相同的。

    至于向您发送版本... 我们只能在私人消息中讨论这一点。

    谢谢、此致、

    乔治