This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650MODA:CC2650模块 Booster Pack

Guru**** 2576575 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/685711/ccs-cc2650moda-cc2650-module-booster-pack

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我有一个使用 JTAG 连接到 MSP-EXP432P401R Launchpad 的 CC2650模块 Booster Pack。 已针对 JTAG 编程进行了所有必需的跳线调整。 我已经构建了一个小工程、但当我运行/调试时、会显示以下消息。 是否有人可以提供详细信息来修复错误。

连接到目标时出错:

(ERROM-600 @ 0x0)

无法找到所需的动态库。

库不在搜索路径上

(仿真包7.0.188.0)

谢谢、

标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有关该错误的详细信息和解决方法的建议、请访问以下链接:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    请查看并告知我们您的进度

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我花了一天时间尝试了所有 TI 建议的指南、但让 CCS 编译器通过 JTAG 连接连接到 CC2650模块 Booster Pack 仍然没有乐趣。 产品看起来不错、但支持很差、这是一种耻辱。 CC2650MODA 的 CCS 项目应该是一个简单的过程、但我没有进行。 我将再扫描这篇文章48小时、希望解决方案可行。 在平均时间内、搜索现在开始工作的产品。 感谢能提供帮助的任何人。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉您目前所经历的痛苦。 我对该特定模块没有太多的专业知识、因此我将在 BLE 器件论坛中提请专家注意该主题。 希望他们能让您指向正确的方向。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢。 我希望最终能解决这个问题,但我仍然没有得到答案。 我将继续在后台使用它、但必须继续使用一种可以正常工作的产品、并允许我开发一种新产品。 我们已收到指示、要求我们寻找 simplelink 的替代方案来完成工作。 此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否从头开始制作项目?  如果是、您能描述这些步骤吗?

    您可以尝试使用开箱即用项目吗? 下面显示了5x5器件的可用示例。

    您还可以尝试 BLE 示例(例如:simple_peripheral 并将板级配置文件更改为 BOOSTXL_CC2650MA)

    有关更改板级配置文件的更多详细信息、请参阅我们的 BLE_Software_Developer's Guide 第6.2节"板级配置文件"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我已经尝试过开箱即用的项目和 BLE。 当作为 Booster Pack 插入时、一切工作正常、但是当通过 JTAG 连接时、会显示错误消息。 我最近在运行 CCS7的旧32位 PC 上尝试过相同的设置、但效果良好。 然后、我擦除64位 PC 上的 CCS8并安装了 CCS7。 错误消息消失。 仍然是一项正在进行的工作、但目前通过 JTAG 连接使用 CCS8时似乎存在问题。 一旦 CCS8被验证为问题、我将返回论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您在这里取得了进展。 请随时向我们发布您的调查结果。