请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA Thread 中讨论的其他器件:CC2650、
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我有一个使用 JTAG 连接到 MSP-EXP432P401R Launchpad 的 CC2650模块 Booster Pack。 已针对 JTAG 编程进行了所有必需的跳线调整。 我已经构建了一个小工程、但当我运行/调试时、会显示以下消息。 是否有人可以提供详细信息来修复错误。
连接到目标时出错:
(ERROM-600 @ 0x0)
无法找到所需的动态库。
库不在搜索路径上
(仿真包7.0.188.0)
谢谢、
标记。