This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:CCS V8.1重新出现缺失的文件 BLE_R2.symbols

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/713578/ccs-cc2640r2f-reoccurrence-of-missing-file-ble_r2-symbols-with-ccs-v8-1

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在 CCS V7.4中遇到了这个问题、通过读取各种线程、我能够解决这个问题(文件名中没有空格、对 python 的构建步骤进行了更改)

现在、我对 CCS V8.1有相同的问题、先前的线程不再适用(即没有用于修改更多内容的预编译步骤)。

从基本 SDK (例如简单外设)或 Academy (例如 Project Zero)导入编译工程失败、并显示以下错误消息:

错误#10008-D:找不到文件"/Users/username/ti/workspace/simple_peripheral_cc2640r2lp_stack_library/FlashROM_Library/ble_r2.symbols

错误#10008-D:找不到文件"/Users/username/ti/workspace/simple_peripheral_cc2640r2lp_stack_library/FlashROM_Library/lib_linker.cmd

对于简单外设和项目零、我首先构建了堆栈库...

有什么建议吗?

我的设置是:

 -运行 High Sierra 10.13的新 MacOS 机器

 - SimpleLink SDK 1.50.00.58 (由于无法再下载此版本而从另一台计算机复制)

 - SimpleLink Academy 1.14.02 (从 Resource Explorer 下载)

目录:

/Users/username/ti
/Users/username/ti
/Users/username/ti/workspace

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Andrew Coad"]现在我的 CCS V8.1出现了相同的问题,并且先前的线程不再适用(即没有用于修改更多内容的预编译步骤)。

    预编译步骤本身不应更改工程是导入 CCS 7.4还是8.1。  

    如果我从 MacOS 中的 SimpleLink SDK 1.50.00.58中导入 simple_peripheral 示例、并查看 simple_peripheral_cc2640r2lp_stack_library 项目的预构建步骤、我确实会在那里看到 lib_search 命令。 这是需要修改以改用 python 的命令。 基本上、使其与 CCS 8.1一起工作的步骤不应与 CCS 7.4的步骤有任何不同。

    另请查看 此帖子 、该帖子更详细地描述了如何修改和使用 Python lib_search 脚本。  

    如果该帖子仍然无法帮助您解决问题、我建议您在低功耗蓝牙论坛中发布新帖子、因为那里的专家应该能够提供进一步的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AartiG:

    非常感谢您的回答。 下面是从1.0.0.58导入 simple_peripheral 后看到的内容。  我将关闭此主题、并按照您的建议将其转至蓝牙用户。

    此致、

    交流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    上面显示的属性来自 simple_peripheral_cc2640r2lp_app 项目。 lib_search 预编译步骤实际上位于 simple_peripheral_cc2640r2lp_stack_library 项目中。 STACK_LIBRARY 工程首先在应用工程之前编译、而是在该工程中的预编译步骤生成这些.symbols 和.cmd 文件。