This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6421:CCS V8中支持64xx。

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/686489/ccs-tms320c6421-64xx-support-in-ccs-v8

器件型号:TMS320C6421

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已安装 Code Composer Studio v8 (最新版本)

我有一个带 TMS320C6421的板、我使用 Blackhawk 560 M 仿真器。

编辑 NewTargetConfiguration.ccxml 时,我在设备列表中看不到此组件。 64xx 支持似乎仅限于6472和6474。

是否可以在 CCS V8中添加对 TMS320C6421的支持?

此致、

Philippe T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、

    CCSv8仍然支持该器件。 但是、您需要在安装过程中安装 C6000单核支持。

    要添加此系列器件、请按照以下位置的说明进行操作:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_updates.html#changing-the-code-composer-studio-installation 

    另一个详细信息:要支持此系列、您必须通过"App Center"安装 C6000编译器7.x 版:至菜单"View"->"CCS App Center"。 在 Code Composer Studio Add-ons 部分、单击按钮"See more (查看更多)"向下滚动以选择编译器、如下所示:

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔