This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCSv8安装在 Ubuntu 18.04中卡住

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/685773/ccs-ccstudio-ccsv8-installation-stuck-for-ubuntu-18-04

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试在 Ubuntu 18.04 LTS 计算机上安装 CCSv8、但每次尝试都卡在同一行(屏幕已连接)。 我按照 此链接中的说明操作、但无法通过"安装 CCS"步骤。

有趣的是、我甚至没有标记对 C6000系列的支持。

我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否可以提供安装日志? 它们可在中找到:

    /ccsv7/install_logs
    /ccsv7/install_logs_

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上了日志。 正如我说过的,关于我尝试安装的 ccsv8 (联机和脱机安装程序),ccsv7.4可以正常工作。

    e2e.ti.com/.../3618.install_5F00_logs.tar.gz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的日志。 Ubuntu 18.04上的 C6000编译器安装程序存在问题。 这似乎是同一个问题。 我们正在制定一项解决方案、我将随时向您发布。

    您选择了什么器件支持? 仅当所选器件支持选项具有 C6x CPU 时、才会尝试安装 C6000编译器。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如 Ki 所述、问题位于 C6000编译器8.2.2安装程序中、该安装程序使用的是与 Ubuntu 版本17.10和更高版本不兼容的较旧版本的安装生成器。 此编译器属于 Sitara、DaVinci 等多种器件系列。

    要解决此问题,请执行以下操作:

    -将随附的.zip 文件解压到与安装程序可执行文件 ccs_setup_linux64_8.0.0.00016.bin 相同的位置
    -运行安装程序并完成选择。安装应正常完成
    -运行 CCS
    -转至 HelpInstall New Software 菜单
    -在下拉选项 Work with:(使用:)中,选择 Code Generation Tools Updates (代码生成工具更新)
    -确保选中此屏幕底部的所有复选框
    -展开 TI 编译器更新 分支并选择 C6000编译器工具 8.2.3版
    -完成编译器安装过程-需要重新启动 CCS。
    -要验证安装是否成功、请转至 WindowPreferencesCode Composer StudioBuildCompilers 菜单。 C6000编译器应列在 Discovered Tools 视图中。  

    注:
    -首次运行 CCS 时、Ubuntu 将要求您信任并安装应用程序。
    -如果您以 sudo 安装 CCS、则必须以 sudo 运行 CCS 才能安装更新的编译器

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

    e2e.ti.com/.../ccs_5F00_installini.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、

    感谢您的修复、我成功安装了 CCSv8。 如上一条评论所述:我甚至不需要 C6000编译器工具、但也不知道其他器件系列(在我的案例中为 Sitara)需要这些工具。

    但是、C6000编译器工具也已成功添加到我的"已安装软件"列表中、尽管它们不会出现在"已发现工具"列表中(因为我在安装过程中没有选择它们?)。

    总之、感谢您的支持。 我将尝试在这里工作一些东西。 如果我有任何其他问题、我会告诉您。