This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:GUI v2工程未显示在 CCS 中、有关 MAC OSX 问题的 dROPINS-GC 文件夹

Guru**** 2303580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/685649/ccs-tms320f28377d-gui-v2-project-not-showing-in-ccs-dropins-gc-folder-on-mac-osx-issue

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我在 MAC OSX 上使用 CCS 版本:7.2.0.00013。 我想使用 GUI Composer V2。 我已经在线创建了一个项目并将其导出为"CCS Desktop View"。  

现在、我已经在/Applications/ti/ccsv7/eclipse 文件夹中创建了文件夹/dromes-gc、并且 mbe 是我在该文件夹中生成的项目。 但是、当我打开 Code Composer Studio 时、在"View -> GUI Composer -> Applications"下仍显示"None available - Drop apps into eclipse/drops-gc folder"。

这是已知问题吗? 是否有办法解决这个问题?

如果我将同一项目放入 droms-gc 文件夹、则在 Windows 计算机上安装的 CCSv7上也可以使用相同的过程。

 感谢你的帮助。

莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo、

    [引用 user="Leonardo Clegaro"]我在/Applications/ti/ccsv7/eclipse 文件夹中创建了文件夹/droms-gc [/quot]

    在 Mac 上、您需要在 CCS 所提供的不同位置创建文件夹。

    要查找位置、请在 Finder 中为 eclipse 应用程序打开上下文菜单、然后选择"显示包内容":

    这将打开另一个 Finder 应用程序。 浏览至如下所示的位置:

    您需要在此处创建 droms-gc 文件夹并将应用程序文件夹复制到。

    我将为误导性指令提交错误。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki-Soo Lee"]我将针对误导性说明提交错误。

    跟踪 ID:CCSIDE-3333

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 听起来很宏伟,但它很有效!!!

    Leo