This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:连接至目标时出错:(错误-260 @ 0x0)

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/685592/ccs-error-connecting-to-the-target-error--260-0x0

工具/软件:Code Composer Studio

使用 CCS v8并按照 在 Code Composer Studio 中使用 Contiki-NG 进行开发的说明将字母添加到字母中。 我无法连接到 launchpad 上的 XDS110。 与 TI FAE 合作了数天、但没有取得任何成功。 已尝试多次重新安装和其他建议、但没有结果。  xdsdfu 实用程序未检测到任何内容。 已尝试更换端口、电缆和 LaunchPad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下参考中描述了错误-260:
    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

    诊断似乎表明 Launchpad 的 XDS110仓体上的 TM4C 器件可能固件无效。 在放弃 launchpad 之前、您是否可以尝试将 pod 带回下面的主题中所述的方法?
    e2e.ti.com/.../2461054

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔

    P.S.很抱歉、我错误地点击了"TI 已回答"按钮、无法撤消此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、连接到 USB 2.0集线器和 Launchpad 的 USB 3.0端口存在问题。 当我将 launchpad 直接连接到 USB 3.0诗人时、一切都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您报告问题的根源; 遗憾的是、大量的外围设备供应商和计算机系统使故障排除和彻底测试几乎成为不可能的任务-例如、我将 USB2.0集线器(Dlink dub-H7)连接到 USB3.0端口(Dell WD15 Dock)、没有任何问题。

    此致、
    拉斐尔