This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:CCS/CC2640R2F

Guru**** 2528300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/713074/ccs-cc2640r2f-ccs-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我在我的 CCS 工程上遇到以下错误:

产品"com.ti.SIMPLELINK_Academy_CC2640R2SDK" v1.14.2.04当前未安装、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

我 在任何地方都找不到 SDK v1.14.2.04!

我已经卸载并重新安装了 CCS 和 SDK、但仍然收到错误消息。 在安装和运行过程中,我的防病毒和防火墙都关闭了。 我们网络上的其他人可以毫无问题地运行项目。

以下是更多信息:

CCS 版本:8.0.0

SimpleLink CC2640R2 SDK 版本:1.50.00.58

是否有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saeedeh、

    项目看起来依赖于 SImplLink Academy。  请注意、这不是 SimpleLInk SDK、而是补充软件包。

    要获取与您的 SDK 版本兼容的 Academy 版本、我们需要切换 Resource Explorer 以显示您的 SDK 版本。  如果您单击主页按钮、则可以转到 CC2640R2 SDK 的图块、并将版本更改为1.50、如右下角所示:

    完成此操作后、如果我返回到软件列表并展开 SDK、我将看到相应的 SimpleLink Academy 并能够进行安装。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 John、它的工作方式很好!

    此致、
    Saeedeh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 请注意、如果您希望将来获得更新版本的 SDK、只需返回主屏幕并将版本选择更改为最新版本。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 再次感谢 John!

    此致、
    Saeedeh