This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6416:CCS7.2中的 GEL 文件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/713068/ccs-tms320c6416-gel-files-in-ccs7-2

器件型号:TMS320C6416
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

CCStudio 是否需要 GEL 文件? CCStudio 3.3需要它们。

如何在 CCS7.2中配置 GEL 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克尼什纳

    CCS 仍使用 GEL 文件。  目标配置现在存储在目标配置文件(.ccxml)中。  这些通常位于您的项目中、但不必如此。  我不确定您是否已经有这些文件之一、只需双击它即可在编辑器中打开它。  然后单击底部的高级选项卡。  您现在看到的内容与 CCSv3.3中的 cc_setup 程序稍微相似

    要更改要加载的 GEL 文件、请选择左侧的 CPU 内核、然后更改右侧的初始化脚本。

    我在 Mac 上、因此无法使用 C6416显示捕获。  C6416的左侧将有一个更简单的树。

    此致、

    John