This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01281:Olimex XDS100v3/TMS320F28035 - SC_ERR_PATH_Broken

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/711186/ccs-tida-01281-olimex-xds100v3-tms320f28035---sc_err_path_broken

器件型号:TIDA-01281

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我必须再次深入探讨旧话题。 同时、我们从 Spectrum Digital 购买了 xds200。 故事简短。 我仍然得到错误:

值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。

[结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]


我还构建了第二个 TIDA-01281设计。 同样的问题。 我已经尝试过 CSS v5.5、CSS6.2和 CSS 8.1。 都是相同的问题。

那么、您能否检查我对 JTAG 的调整。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    有趣;我在屏幕截图中看到"JTAG/cJTAG/SWD 模式"的设置不正确。 应将其设置为"JTAG (11491)、SWD 和 cJTAG 被禁用"。 F28035器件不支持 cJTAG。

    但是、您看到的错误肯定是硬件错误:它可能是 JTAG 电路上的问题、或者器件本身未正确上电。

    查看 TI 设计原理图、我发现一个问题:TDO 引脚上的上拉电阻、 在 XDS 参考设计规则 或 器件数据表的5.9节中均未出现

    在原理图中、我也看不到 JTAG 接头(引脚13和14)上拉的 EMU0/EMU1引脚、尽管对于没有这些引脚的特定器件而言、这并不是强制性的。  

    我将尝试考虑任何其他详细信息并报告。 我还将了解器件专家是否能够从器件角度进一步评论任何其他潜在缺陷。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    你是这样做的! 我再次查看了原理图和网标签。 但 TDO 和 TMS 不适合微控制器的相应引脚。 我想说的是、TMS 和 TDO 被交换。 因此、我根据微控制器的标签进行了交换、现在它正在工作。

    我不知道将它添加到另一个线程作为修复是否有意义。 如果您可以确认这一点、则最好将其添加到 TIDA-01281的勘误表中。

    非常感谢

    此致

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    感谢您报告您的调查结果并在交叉网络上获得良好的结果。 我联系了此 TI 设计的作者以确认该问题。

    我还在指向这个的另一个线程上发布了一条注释。

    此致、
    拉斐尔