This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6416:v3.3编译器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/712627/compiler-tms320c6416-v3-3-compiler

器件型号:TMS320C6416

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我们正在将工作项目从 CCS v3.3迁移到 CCS v7.2、但在以太网支持方面存在一些问题。 为了调试这个问题、我们正在寻找之前在 CCS v3.3中使用的、在 CCS v7.2中使用的编译器。  

您能否为我们提供适用于 C6000的 v3.3编译器的下载链接?

此致、

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCSv3.3绑定了几个不同版本的 C6000编译器。  其中一个是版本6.08。  不可公开下载。  我将与您私下联系。

    谢谢、此致、

    乔治