This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCSTUDIO-C2000:CCSv7:C28x 编译器工具 CGT18.1.2

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/712571/ccs-ccstudio-c2000-ccsv7-c28x-compiler-tools-cgt18-1-2

器件型号:CCSTUDIO-C2000

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试安装编译器版本18.1.2、但收到以下消息:

 

我使用的是 CCS v7.4。

有人可以提供帮助吗?

谢谢。

Hrishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hrishi、

    编译器是否已安装? 即、您可以在创建新项目时选择它吗? 这可能是一条记录中的旧消息。

    如果编译器未安装、您可以从此处下载:
    www.ti.com/.../C2000-CGT-17

    如果它安装在 C:\ti 的默认位置、CCS 将在下次启动时自动发现它。 如果您在不同的位置安装、则可以将 CCS 指向首选项对话框中的位置。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    未安装。

    我可以从您提供的链接下载并安装它。 我想知道为什么它不能从 CCS 内部运行。

    感谢您的快速帮助!

    Hrishi