This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5328:CCS -在哪个版本中修复了哪些错误

Guru**** 2225540 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5328
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/711566/ccs-msp430f5328-ccs---which-bugs-have-been-fixed-in-which-versions

器件型号:MSP430F5328

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

客户正在考虑是否应在新版本的产品中升级编译器/工具链。 为此、他需要知道哪些 CCS 版本修复了哪些错误。 修复的错误列在 MSP430F5328的勘误表中的"Compiler-Fixed (编译器修复)"类别下。  但在修复它们的编译器版本中没有提到。

使用--silicon_errata 选项可以修复一些错误。 但有些(例如 CPU26、CPU28、CPU30、CPU33、CPU34、 CPU35、CPU39)无法修复、即使在最新版本中也无法修复。

在哪里可以找到这些信息?

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Franz、
    对于编译器错误、关键是要知道该修复程序在哪个编译器版本中可用。 虽然 CCS 附带特定版本的编译器、但您始终可以安装其他版本的编译器并将其与该版本的 CCS 配合使用。 因此、CCS 版本在这里并不重要。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Franz Schellhase"。]  但是、在哪一个编译器版本中未提及它们已被修复。

    如果他们知道错误 ID、并且该错误是公开的、则可以在公共错误跟踪门户中查询该 ID:

    https://cqweb.ext.ti.com/cqweb/main?command=GenerateMainFrame&service=CQ&schema=SDO-Web&contextid=SDOWP&username=readonly&password=readonly

    否则、他们可以转到编译器目录并打开"closed_缺陷.html"文件。 这将列出自 LTS 版本发布以来修复的该版本的所有错误。

    谢谢

    Ki