This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2650:找到重复的路径条目

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/704766/compiler-cc2650-duplicate-path-entries-found

器件型号:CC2650

工具/软件:TI C/C++编译器

我将 CCS v.6.2.0与 TI 编译器 v.5.2.6搭配使用、并收到以下警告:  

"无效的工程路径:找到重复的路径条目(/sensortag_cc2650stk_app [包含路径] isSystemInclude:true includedPath:C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_01_08/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_21_01_01/packages)、路径:[/sensortag_cc2650stk_app]。"

我尝试通过编译配置(包括选项)删除一些类似问题指定的条目、但没有任何幸运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 TI 提供的示例 sensortag 项目中看到这些警告? 该示例不应显示任何警告、因此您可以将项目的包含路径选项与示例中的选项进行比较、以查看哪些选项可能是项目中的额外选项。  

    如果这不起作用、请发布工程的 include 路径选项和工程重建的编译输出的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    'include path options'是否与 CCS v.6.2.0中的'include options'等效?

    是的、我指的是 SensorTag 示例!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在较新版本的 CCS 中、包含路径仍列在"Include Options"下。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、

    由于我们没有听到您的反馈,我们假设您能够解决这个问题。 如果不是、请随时发布回复、其中包含更新和请求的详细信息。 项目的 include 路径选项和工程重建的编译输出的屏幕截图应有助于我们了解生成警告的原因。