This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430FR5959:错误#10010:链接期间遇到错误

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/710450/compiler-msp430fr5959-error-10010-errors-encountered-during-linking

器件型号:MSP430FR5959

工具/软件:TI C/C++编译器

您好、

我们不熟悉 CCS。 我们在构建项目时遇到了以下问题。 如果我们只添加1 .c 文件、则它可以正常工作、但当涉及多个文件时、它会出现以下错误  

>>编译失败
Makefile:157:目标'SP430F55xx_flashwrite_01.c.out'的配方失败
符号
------ --------
_nop ./portserial.obj

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"MSP430F55xx_flashwrite_01.c.out"
gmake:***[MSP430F55xx_flashwrite_01.c.out]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

请指导我们纠正这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关键诊断是...

    [引用 user="Anushka Parab21"]错误#10234-D:未解析的符号仍保留

    请参阅 有关 该诊断的文章。

    谢谢、此致、

    乔治