This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:用于 TMS320C6412的 CCS

Guru**** 2889230 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/709709/ccs-ccs-for-tms320c6412

主题中讨论的其他器件:TMS320C6412

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我必须为基于旧芯片 TMS320C6412的电路板开发一些代码。

我已经下载了几个版本的 CCS (V8、V7和 V5)、但它们都不支持该组件(或至少这些版本安装的编译器不再支持 TMS320C6412)...

它是否是为该组件开发代码的一种方法(安装 CCS 版本和单独的编译器)?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 C6412、您可以使用 CCSv8、但需要下载并安装较旧的 C6000编译器。

    您可以通过几种不同的方法来实现该目的。

    进行配置

    1. 转至 Help -> Install Code Generation Compiler Tools
    2. 在筛选框中键入 C6000编译器工具、使列表更短
    3. 您将需要安装7.4编译器。  其最新版本为7.4.24。  只需选中旁边的框、然后单击对话框底部的"下一步"按钮。
    4. 再次单击"下一步"
    5. 接受许可证、然后单击完成

    这将启动编译器的安装过程。  它会在某个时候提示您重新启动 CCS。

    或者、您也可以从以下位置下载并安装编译器: http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download.htm#C6000

    如果您选择默认位置、CCS 将在下次启动时自动发现它。  否则、您可以在 Code Composer Studio -> Build -> Compiler 下的 Preferences 对话框中将 CCS 指向它。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 John。 这解决了我的问题!
    此致。
    Paul-Henri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!