This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2808:CCS 3.1许可

Guru**** 2768925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/708392/ccs-tms320f2808-ccs-3-1-license

器件型号:TMS320F2808

工具/软件:Code Composer Studio

我正在与客户合作获取(或购买) CCSv3.1许可证、以便他们能够编译和调试现有项目。  他们正在努力迁移到 CCS 8.x、但同时需要许可证才能继续工作。

这是我们仍然可以获得的吗?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stuart:
    他们是否特别需要 v3.1? 如果可能、我建议使用 CCSv3.3。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、他们专门在寻找 v3.1。 他们已经拥有许可证、但却失去了跟踪权限。 如果我们有任何方法在系统中查找它并向它们提供必要的信息、这也会起作用。

    谢谢、
    Stuart
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    列表中提供了正确的链接。