This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Code Composer Studio Setup.exe 包含病毒

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/709604/ccs-code-composer-studio-setup-exe-contains-virus

工具/软件:Code Composer Studio

Virustotal 在最新 CCS 软件包中显示 setup.exe 内的 FileRepMetagen [恶意软件]。

FileRepMetagen [Malware]应该是广告软件->您是否在软件包中提供广告软件?  

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    CCS 不包含广告软件。 看一下报告、看起来 Avast 和 AVG 有问题。 另外65台扫描器报告为干净。 一件奇怪的事情是文件是 setup.exe。 CCS 中没有 setup.exe。 您是否重命名了此文件? CCS 的安装程序将是 CCS_setup_8.1.0.00011.exe。 在 CCS 的已安装映像中、仍然没有 setup.exe。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我指的是文件"ccs_setup_8.1.0.000112.exe with "setup.exe"、它也是文件、已上载到病毒总数中、并在其环境中重命名为 setup.exe。

    我们将把设置文件转发给分析团队、让他们验证检测。

    感谢您的快速响应!