This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C206:TMS320F2406

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/708866/ccs-tms320c206-tms320f2406

器件型号:TMS320C206

工具/软件:Code Composer Studio

请告诉我们支持 TMS320F2406处理器的编译器和 IDE、

WinXP/WIN 7环境设置的下载路径。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    必须为 C2000使用旧的 CCSv3.3。 如果您还没有许可证、可以从网上商店购买:
    www.ti.com/.../CCSTUDIO3

    请注意、Windows XP 上上次支持此版本的 CCS、因此我强烈建议使用。

    谢谢
    Ki