This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:XS:错误:CAN#39;t 创建会话管理器:CAN#39;t 查找 JVM

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/706424/ccs-cc3200-xs-error-can-t-create-session-manager-can-t-find-a-jvm

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经在 Win7上安装了 CCS v6.2.0、我正在使用命令行测试 XDC 安装。

我以前是否必须完成安装 JRE? 但在 XDC_GET_Started_Guide 和 XDC_USE_User's _Guide_spruex4中都没有关于这一点的任何词语...

h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vlad、

    与 CCS 捆绑的 XDCtools 不包含 JRE (因为 CCS 已经安装了 JRE、因此可以减小安装大小)。 您有两个选项
    1.定义 XDCTOOLS_Java_home 以指向 JRE (如错误消息所示)。 例如"C:\ti\ccs6_2_0\ccsv6\eclipse\jre"
    2.删除您拥有的 XDCtools,并从 以下位置安装带有 JRE 的 XDCtools:software-dl.ti.com/.../

    我个人认为、从长远看、方案二更容易。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Todd。

    第二条路径。 对档案中不包含安装程序感到有点尴尬。

    Vlad。