Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我在 controlSUITE 中的 time_led_blink_cpu01示例中遇到一些问题。 我正在尝试修改它、以便在计时器每次结束计数器时写入 RAM。
旧示例中包含一个*。cmd 文件、我们可以在该文件中修改 RAM 地址、但当我构建 time_led_blink_cpu01示例时、不再有 cmd。
我已经在 Project 中添加了-- Properties -- General-- Linker 命令文件,我添加了2837x_RAM_lnk_CPU1.cmd,并且没有更多的修改。
当我编译时、有66个错误。
60相同:#10263和#10264 (在添加的文件上)
最后 #10099-D 程序将无法放入可用的内存中。
如何在 2837xD 示例中添加.cmd 文件并对其进行修改?
提前感谢您、
Izabela。